This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB322I:器件连接状态

Guru**** 2808815 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB322I

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/987357/tusb322i-device-attach-status

器件型号:TUSB322I

您好、专家、

客户使用了 TUSB322I、有一些问题需要澄清。  

1、INT_N (PIN6)为1.8V、R925为开路、未安装。 当连接了器件时、INT_N 会拉低(0V)、但当器件断开时、为什么 INT_N 不会恢复为高电平、仍然保持低电平? 客户还检查了 ID 引脚、该引脚会发生变化。   

连接器件时、REG09 = 0x70;器件断开时、REG09 = 0x20。

但为什么 REG08始终为0x00、而无论器件是连接还是分离的?  

谢谢、

Allan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    SW 必须确保 INTERRUPT_STATUS 已清零对于所有交叉事件、INT_N 很少需要重新写入此寄存器才能正确置位

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Brian、

    感谢您的反馈。 客户尝试清除 INTERRUPT_STATUS、但它不起作用。
    i2cset -y 0 0x47 0x09 0x00

    他们还尝试了软复位、但也不起作用。
    i2cset -y 0 0x47 0x0a 0x08

    INTERRUPT_INT 在变为低电平时始终为低电平。  

    你有其他建议吗?

    谢谢、

    Allan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    将讨论移至电子邮件