This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] P82B96:可连接到 P82B96的 I2C 电平转换器

Guru**** 2932820 points

Other Parts Discussed in Thread: P82B96, TCA9517A, TCA9509

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/987960/p82b96-i2c-level-shifter-that-can-be-connected-to-p82b96

器件型号:P82B96
主题中讨论的其他器件: TCA9517ATCA9509

大家好、


假定 TCA9517A 和 P82B96已连接。

过去,一个类似的问题指出,由于不同的偏移,无法建立联系。
我认为这是可连接的、但我的理解是否正确?
或者是否有可连接到 P82B96的最佳 I2C 电平转换器?


此致、
石田山

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ishiwata-San、您好!

    TCA9517A 和 P82B96 S 侧的 B 侧是器件的静态电压偏移侧。 由于 P82B96的电压为~0.8V、TCA9517A 的 ViLc 为0.45V、因此无法将它们连接在一起。

    如果您使用 TCA980x 切换 TCA9517A 并将一侧连接到 P82B96、然后移除980x B 侧的上拉电阻器、则可以实现这一点。 另一种选择是使用 TCA9509并将 B 侧连接到 P82B96 (TCA9509 A 侧的上拉电阻可能是可选的)

    -Bobby

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bobbi-San、


    感谢您的回答。

    使用 TCA980x 或 TCA9509、我将再次考虑。

    感谢您的支持


    此致、
    石田山