This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS160PT801:需要 EQ 升压电平和热效应数据

Guru**** 2752825 points

Other Parts Discussed in Thread: DS160PR410, DS160PT801

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/987959/ds160pt801-need-eq-boost-level-and-thermal-effect-data

器件型号:DS160PT801
主题中讨论的其他器件:DS160PR410

大家好、

我的客户正在为其项目学习此设备、他们正在请求一些数据以供研究。

我们是否有下图描述 了在 DS160PR410中看到的 EQ 增强水平和热效应?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Paul:

    DS160PT801不是已发布的产品。 我们通过内部电子邮件对此进行讨论。

    此致、Nasser