This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN75LVPE4410:原理图

Guru**** 2928660 points

Other Parts Discussed in Thread: SN75LVPE4410

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/987714/sn75lvpe4410-schematic

器件型号:SN75LVPE4410

我们的客户有两个问题、如下所示:

 请帮助检查下面的 SN75LVPE4410原理图以及任何需要调整的地方  

(1) SN75LVPE4410转接驱动器是否能够增强 Tx 信号? 如果是、应首先调整哪个寄存器?

(2)从下面的测试结果中,我们可以看到,使用我们的 CPU Tx-EQ 设置(DP:P1;向上:P4),所有转接驱动器 CTLE 指数测试结果都是失败的,

当 RC 使用 Tx-Preset P1的强度(去加重功能=-3.5 +/- 1dB)时、如何使用转接驱动器来提高信号质量?

P.s:问题2的测试是使用图1的长度。

e2e.ti.com/.../HX003DL0_2D00_PF_5F00_201015-_2800_003_2900_.pdf