This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90CR288A:为了实现安全运行、CMOS 输出上的最大持续/脉冲电流

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: DS90CR288A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/987361/ds90cr288a-maximum-continuous-pulsed-current-on-the-cmos-outputs-for-safe-operations

器件型号:DS90CR288A

大家好、团队、

我的客户正在寻找 CMOS 输出上的最大持续/脉冲电流、以确保 DS90CR288A 的安全运行。 我们有这些信息吗?
他们的应用是需要将3.3V CMOS 输出连接到具有1.2V CMOS 电平的 SoC。 由于输出数量庞大、电平转换器似乎无法实现、分压器似乎是一个很好的解决方案。 现在、它们需要为分压器找到一个良好的折衷方案:如果电阻过高、则需要的电流较小、但寄生电容会使信号中断。 那么、基本的问题是、我们可以在不通过消耗过多电流损坏 IC 的情况下将分压器置于多低的电平上吗?

此致、

Renan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Renan、您好!

    在这些条件下、输出电压在数据表中得到保证。  

    请查看 EC 表。

    LVCMOS/LVTTL 直流规格

    VOH 和 VOL

    此致、

    蔡夏利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Charley、


    你好。

    感谢您的回答。 但是、这并不是我要找的。

    对于 DS90CR288A、您在数据表第4页所参考的表格仅列出了短路电流。 它的额定电流介于-60mA 和-120mA 之间。 我假设这适用于单个 CMOS 输出、因为 IC 具有大约30个 CMOS 输出。

    问题不是:IC 可以耐受此短路电流多长时间? 了解 CMOS 驱动器的输出阻抗将非常有帮助、因为这将使我能够确定由指定输出电流产生的热应力。

    或者换句话说:在不损坏(过热)器件的情况下(在所有 CMOS 输出上)组合的持续输出电流是多少?

    此致、

    Renan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    从散热角度而言、您应该查看 封装降额参数。  

    假设最坏情况下的工作温度为70C、结温为150C、则器件在达到最高结温之前的功耗为992mW。  

    您从所有 CMOS 引脚拉出的最大电流不应超过992mW/Vcc -正常运行电流消耗。 该器件将消耗高达135mA 的电流、因此应考虑这一点。  

    VOH 在0.4mA 下进行测试、VOL 在2mA 下进行测试、因此为了使 VOH 和 VOL 符合输出规格、应遵循这些电流限制、从而进一步限制 CMOS 引脚上的电流消耗。  

    此致、

    蔡夏利