This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN55LVDS31-SP:结至外壳(顶部)和结至电路板热阻

Guru**** 2909120 points

Other Parts Discussed in Thread: SN55LVDS31-SP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/986864/sn55lvds31-sp-junction-to-case-top-and-junction-to-board-thermal-resistances

器件型号:SN55LVDS31-SP

我想请求 提供有关 SN55LVDS31-SP 的以下信息   

1)结至外壳热阻(顶部)

2) 2)结至电路板热阻  

3)重量

提前感谢您。

Steve  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Steve、

    重量约为~0.5克。 我将向我们的建模团队提交一份热模型请求、以获取其他信息。 这可能需要2周(请求的标准提前期)。

    此致、

    I.K.  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 I.K.的快速响应。 我对此表示赞赏。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Steve、

    似乎已经为此器件完成了热建模:

    θ JC、TOP (标准数据表值):78.4 C/W

    Theta JB (标准数据表值):129.6 C/W

    此致、

    I.K.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢 I.K. 它真的很有帮助。 我对此表示赞赏。