This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB1002A:级联 TUSB1002A S 参数文件

Guru**** 2670055 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB1002A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/987758/tusb1002a-cascading-tusb1002a-s-parameters-file

器件型号:TUSB1002A

您好,  

我是一个初学者,我想问你一些问题。 我已从 VNA (Vectro 网络分析器)为我 所用的连接器电缆生成了一个 s4p 文件。此 s4p 文件代表单端 s 参数。 因此,为了模拟转接驱动器的效果,是否正确地将我的单端 s4p 文件与您在网站上提供的转接驱动器的 s4p 文件级联在一起? 或者是否需要将我的文件转换为混合信号 s4p 文件?

提前感谢您的宝贵帮助  

Ameny  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ameny:

    TUSB1002A 的 s 参数模型也是单端的、因此您可以简单地级联您拥有的连接器/电缆模型。 确保您的模型中具有正确的端口顺序、否则结果将严重失真。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的快速回复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    没问题!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    另一个问题,如果我可以的话:为了使 S dd (差分至差分)参数可视化,我应该在端口1和端口3中注入什么输入?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    输入应是在所需范围内以频率扫描的交流信号。 在 S 参数仿真中、输入信号通常由仿真器处理。