This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65HVD1050:CAN 总线收发器的采样率下限

Guru**** 2511415 points
Other Parts Discussed in Thread: SN65HVD1050

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/987718/sn65hvd1050-sampling-rate-lower-limit-of-can-bus-transceiver

器件型号:SN65HVD1050

您好!

我的客户对 CAN 总线收发器的最大和最小信令速率限制有疑问。

例如、 SN65HVD1050的建议信号传输速率为20kbps 至1Mbps。 实际上、我的客户很好奇为什么信令速率有较低的限制、 以及器件的结构或原理决定了此特性。

有时、终端设备不需要20k 的通信速度、例如、它们只需要5k 的通信速度。 是否存在仅使用5k 采样率的风险? 谢谢。

此致、

陆晓莹

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    小燕

    限制这一点的是 CAN 收发器上的显性超时功能、它限制了总线驱动器可以处于显性状态的时间。 此外、在 CAN 协议中、如果出现错误状态、一行中可能会有17个显性位、因此找出最小数据速率的公式为17/tTXD_DTO。 这将最小数据速率设置为~24kbps。

    如果您有任何其他问题、请告诉我。

    此致、

    Eric Hackett