This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCAN1042H:TCAN1042H -解决方案建议

Guru**** 2943400 points

Other Parts Discussed in Thread: TCAN4550-Q1, TCAN1144-Q1, TCAN1044-Q1, TCAN1042-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/987686/tcan1042h-tcan1042h---solution-suggest

器件型号:TCAN1042H
主题中讨论的其他器件:TCAN4550-Q1TCAN1144-Q1TCAN1044-Q1TCAN1042-Q1

我们需要具有 SPI 接口的 CANBUS 解决方案来替代竞争对手。 您能为我们推荐一些器件吗?

解决方案1:具有 SPI 接口的 CAN 收发器

CAN 收发器

支持接口

MCP25625

SPI

TJA1145TKJ

SPI、CANTX/CANRX

 

解决方案2:使用外部 CAN 模块和标准 CAN 收发器

外部 CAN 模块

(SPI 接口)

标准 CAN 收发器

HT45B3305H

MCP2518FD

TJA1042T

ATA6563-GAQW1.

BR、Gary

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Gary、

    对于解决方案1、我看到您已列出 MCP25625、它实际上是一个 CAN 控制器和具有 SPI 接口的集成收发器、其中 TJA1145是一个 CAN 部分网络收发器。 如果需要控制器+收发器、最好选择 TCAN4550-Q1。 如果您只需要具有 SPI 接口的 CAN 收发器、我建议您使用 TCAN1144-Q1。 该器件属于 TCAN114x-Q1系列、具有看门狗和总线故障诊断技术以及用于配置收发器的 SPI。

    对于解决方案2、TI 没有类似 MCP2518或 HT45B3305H 的器件、它们都只是没有集成收发器的 CAN 控制器。 为此、我再次推荐使用 TCAN4550-Q1控制器+收发器。 该器件只能配置为控制器功能、可与 TI 的独立收发器配合使用、例如 TCAN1042-Q1或 TCAN1044-Q1。

    这适用于哪种应用?

    此致、

    Eric Hackett