This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDP158:硬件搭接模式

Guru**** 2927270 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/987595/tdp158-h-w-strapping-mode

器件型号:TDP158

先生,您好:

在引脚搭接模式下、我们是否可以通过硬件设置来满足这三个功能?

我查看了数据表、但找不到答案。

请帮助我们提供建议。

非常感谢。

  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Statham、

    VSWING 由引脚搭接模式下的 VSADJ 控制。 您可以参考图1以了解典型值。

    6dB 预加重在引脚搭接模式下不可用。

    此致、

    I.K.