This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90LV001:如何定义 DS90LV410‘s 输入的眼图模型

Guru**** 2616675 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/987569/ds90lv001-how-do-i-define-the-eye-diagram-model-for-ds90lv001-s-input

器件型号:DS90LV001

您好,朋友,

   我想‘s 眼图模型来测试 DS90LV32输入的 LVDS 信号质量、但我没有找到

DS90LV‘s  数据表中的相对数据、例如抖动、上升时间、下降时间等。那么、我可以为这种操作提供帮助吗?

谢谢、

Teck

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Teck:

    简单的 LVDS 器件通常没有眼图模型。 对于大多数器件、您通常 希望看到至少100mV 的垂直眼图张开度和大约0.75UI 的水平眼图张开度。  您可以参考此应用手册以获取示例: https://www.ti.com/lit/an/slaa844/slaa844.pdf 

    此致、

    I.K.