This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB8043A:USB 3.0集线器正在拔下并从 Windows 中退出

Guru**** 2893300 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB1002A, TUSB8043A, TUSB8044AEVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/985188/tusb8043a-the-usb-3-0-hub-is-unplugging-and-drops-out-of-windows

器件型号:TUSB8043A
主题中讨论的其他器件:TUSB1002ATUSB8044AEVM

在我们的仪器中运行时、USB 3集线器(PN:TUSB8043AIRGCR)通常会从 Windows 中退出、如所附文件所示。

集线器的 USB 2部分工作正常、不会掉落。

VBUS 线上确实有一些噪声、如图所示。  但是、据我了解、USB 集线器在 VBUS 线上具有去抖逻辑。  为什么集线器的 USB 3部分会掉线?

TI 是否有任何建议可提高附加设计的稳健性?

e2e.ti.com/.../USB-3-Hub-Dropping.pdfe2e.ti.com/.../USB-3-HUB.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    USB 3链路断开的最常见原因是信号完整性下降。 我建议在您的设计中在 USB 3线路上实现 TUSB1002A 等转接驱动器、以帮助提高信号完整性。 此外、还可以对布局进行改进、从而在这方面也有所帮助。 您是否已对设计的这一方面进行过调查?  

    更确切地说、在波形中测量的 Vbus 位于 TUSB8043A 的下行或上行端口上? Vbus 的去抖在 VBUS_DET 上完成、因为上游端口连接的完成时间为~1ms、但仅限于从低电平到高电平的转换。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    使用 TI 参考设计(PN:TUSB8044AEVM)时也会发生这种情况、因此这表明集线器芯片存在问题。  请参见随附的。

    此外、我在测试台上重新创建了问题、即没有可以测量或触发 on.e2e.ti.com/.../USB-3-Hub-Dropping-Forum.pdf 的 VBUS 噪声

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是否碰巧有 USB 协议分析器来解码 USB3链路中的数据包? 这将说明如何使用这里发生的情况? 您是否详细了解了在选择"Stress CPU"选项时如何强调 UBS 链接?  

    共享的日志还指示其他 USB 设备与 TUS8044AEVM 同时断开连接。 在负荷测试时、USB 主机是否禁用了 USB 端口?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Malik、

    正如您在下面看到的、PC 带宽问题越来越多了。  如果您有任何其他想法或建议、请告诉我。

    感谢你的帮助。

    此致、

    Paul

    在“应力 CPU”模式下运行名为 CPU-Z 的程序时运行测试。  

    一两分钟后、会出现拔出事件:

    USB3协议分析器显示以下信息:

    发生未知/3 PHY 错误。 根据 Total Phase 网站,“PHY 错误也会由于电气不一致而发生。 对于您的设置、我们建议您在 Beagle USB 5000 v2分析器与目标设备和主机之间插入自供电的 SuperSpeed 集线器。 如果导致电气不一致,这可以解决问题。”。

    因此、我尝试了已通电的 USB 3信标集线器、遇到了类似的问题:

    结论:

    • 拔下事件也会与 Beacon USB 3集线器一起发生。 我使用板和协议分析器之间的 USB 3集线器以及协议分析器和 PC 之间的集线器进行了测试、结果基本相同。  这表明问题并不是 USB3 DMD 电路板设计所特有的。
    • 遗憾的是、USB 3协议分析器没有对这个问题提供太多的帮助。
    • 这似乎是 PC 带宽问题。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Paul:

     这当然是可能的、因为这是一个 PC 带宽问题。 在 PC 上进行直接眼图测量有助于了解这一点。 如果 USB 眼图微不足道、则在长 突发读取和写入测试期间(如您正在测试的内容)、信号完整性会受到影响。