This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB320EVM:无法同时接收数据和电力

Guru**** 2932820 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB320, TUSB320LAI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/987505/tusb320evm-cannot-receive-data-and-power-at-same-time

器件型号:TUSB320EVM
主题中讨论的其他器件:TUSB320TUSB320LAI

我设置了 EVM DIP 开关、使引脚1、EN#亮起、引脚7 PORT_H 亮起(DFP)。 我让 micro-B 回到 USB 集线器开发套件的 US 端口。 现在很明显、集线器 US 端口不会提供电源、这是 DFP 模式、因此我不希望它只是工作。 实际上、当我在这种模式下插入手机时、我会看到奇怪的行为(ID 指示灯和电源打开和关闭)、可能是手机尝试充电而没有任何反应。 这似乎是正常的插入料筒插孔的时间。 我将其连接到台式电源并提供大约5.5-6V 的电压、现在看到手机的电流为标准500mA。 但没有数据、它不会将连接恢复到集线器并接收 DS 端口。

如果我关闭 EN#、我就会获得数据(集线器 DS 端口上的设备)、但当然不能通电。

如果我在 DRP 模式下运行(将 PORT_H 设置为关闭)、但没有外部电源、那么我将获得数据(集线器上 DS 端口上的器件)。 但是、只要我添加外部电源、数据就会与 DFP 模式相同。

D8已组装、D9未组装。

我是否做了一些错误或遗漏了一些细节? 我的电路板是否有缺陷?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    让我在这里填补一些空白。 当配置为 DFP 时、USB-C 端口的数据角色应为 USB 主机、但您已连接 USB 集线器的 US 端口。 这将与最有可能操作 DRP 的智能手机相冲突。 DRP 端口可看到 DFP CC 端接并将其自身配置为 USB 器件。 两个 USB 器件连接在一起、导致没有 USB 数据。 当 TUSB320被禁用时、您将进入电池电量耗尽模式、此时会出现 UFP CC 终端。 DRP 端口配置为 USB 主机、数据可以流动(USB 主机连接到 USB 集线器的 US 端口)、但由于手机正在尝试通过 VBUS 供电、因此 EVM 不会产生功耗。  

    如果您的目的是为智能手机充电用作 USB 设备、则需要实施 USB-C PD 控制器来执行 USB 电源角色交换。 因为数据和电力将以相反的方向"流动"。 下面的常见问题解答有助于区分 PD 控制器和 CC 控制器(TUSB320)以及何时在两者之间进行选择。  

    https://e2e.ti.com/support/interface/f/interface-forum/843553/faq-when-do-i-select-a-pd-controller-or-cc-controller-for-usb-type-c-applications#:~:text=PD%20controllers%20can%20be%20used,the%20USB%20Type%2DC%20connector。 

    如果您想坚持使用简单的 CC 控制器、我还建议使用 TUSB320LAI。