This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83TD510E-EVM:无法启动 EVM

Guru**** 2826855 points

Other Parts Discussed in Thread: DP83TD510E, DP83822I

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/987004/dp83td510e-evm-cannot-start-up-evm

器件型号:DP83TD510E-EVM
主题中讨论的其他器件:DP83TD510EDP83822I

大家好、

我的客户尝试使用我们的 EVM、但无法评估它。

当电路板连接到 PC 时、它看起来就像所附的图片。

可以提供一些建议吗?

 此致、

Takuya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    在用户指南中、提到了以下 PHY ID:

    "DP83TD510E 已设置为 PHY 地址00、DP83822I 已设置为 PHY 地址05。"

    是否检测到这些 PHY ID? 如果没有、您能否与"电源选择"部分中提到的设置共享所使用的跳线设置。

    --

    此致、

    Vikram

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    问题是客户的驱动程序、所以这个问题解决了。

    谢谢