This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS280DF810:如何设计同时支持8通道重定时器和转接驱动器的电路板?

Guru**** 2933120 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/987020/ds280df810-how-to-design-board-supporting-both-8-channel-retimers-and-redrivers

器件型号:DS280DF810

您好!

我正在尝试设计通用板。

从电路板的角度来看、25G 8通道器件有三个系列:BR、MB 和 DF。

这些系列仅在以下引脚内有所不同:D4、D12、E2、E4、E14、 F4。

在我的情况下、不需要 MB 系列上的 MUXSEL 引脚、因为它将通过 I2C 进行控制。

所有其它引脚为 GND 和/或 TEST 引脚。

数据表指出、在正常(非测试)运行时、测试引脚应接地。

我能否在不使用下拉电阻器的情况下将所有这些引脚直接连接到 GND?

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    从稳健的设计角度来看、建议使用接地电阻。 电阻器用于吸收或电流系统上电时可能出现的任何尖峰。  

    此致、Nasser

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    建议仅提高稳定性(由于尖峰)、或者测试引脚在 加电时能够驱动处于测试模式的某些电压?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vitaly、

    是的、您的理解是正确的。 它用于提高稳定性。

    此致、Nasser

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、我将尝试直接连接到 GND。 我们会遇到任何问题、然后重新设计电路板。