This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB214:在同一总线上级联两个器件

Guru**** 2875350 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB214, TUSB216

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/987407/tusb214-cascading-two-devices-on-the-same-bus

器件型号:TUSB214
主题中讨论的其他器件: TUSB216

大家好

我的客户有一个设计、其中系统有两个旋转接头、USB 通过汇流环连接三个 PCB。

滑环 会影响 USB 信号质量。

他们有以下问题:

在同一总线上安装两个 TUSB214是否可以?这意味着第一个滑环之后,第二个滑环之后?

此致

Ueli

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ueli、

    是的、级联转接驱动器没有问题。  我建议客户查看 TUSB216、这是该系列中较新的器件。  它们需要从配置为最低设置的转接驱动器开始、以防止信号过驱。

    此致、

    JMMN

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好 JMMN

    感谢您的快速回复。

    此致

    Ueli