This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA9548A:I2C-Mux -Q 或非 Q

Guru**** 2511985 points
Other Parts Discussed in Thread: TCA9548A, PCA9518

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/987131/tca9548a-i2c-mux--q-or-not-q

器件型号:TCA9548A
主题中讨论的其他器件: PCA9518

你(们)好。

我已经在 电路板上的 TCA9548ARGER 中进行了设计。  

有一个版本-Q 可用、但我们有点困惑、因为 Q 版本的额定值仅为85度。 其他(取决于 VCC)最高125°C 为什么指定的 Q 值较低?  

谢谢、此致、

Markus

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Markus、您好!

    商用器件在较高温度下进行了测试并重新认证、而汽车未进行测试(这是在发布汽车版本后完成的)。 虽然内部裸片可能彼此非常相似、但封装中的一些其他材料可能不相似、因此我们不允许修改汽车数据表、使其具有与商用相同的限制。  

    -Bobby

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bobby、

    感谢您的反馈! 因此、我必须获得具有较高评级的商业评级。  


    第二个问题是:这个 I2C 开关、它是无源的、没有任何类型的信号"刷新"吗?
    这意味着、5V I2C 信号从主器件侧进入 IC、并作为1.8V 信号输出到从器件。 假设边沿或信号是弱信号是由主侧的任何原因造成的(例如、之前的长迹线)、输出信号是否会以陡边刷新等?  

    这就是我不了解它是如何工作的。  

    如果情况并非如此-有什么想法可以使用哪些器件来缓冲/刷新较长的 I2C-Trace、从而再次获得更好的信号?

    谢谢、

    Markus

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TCA9548A 是无源开关、因此信号不会得到改善。

    PCA9518是一款可 切换四条从总线的缓冲器。