This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS250DF410EVM:DS250DF410EVM 遇到 quot (&quot);未检测到 USB2ANY 接口。"

Guru**** 2905440 points

Other Parts Discussed in Thread: DS250DF410EVM, USB2ANY, DS250DF810EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/987249/ds250df410evm-ds250df410evm-encountered-with-there-are-no-usb2any-interfaces-detected

器件型号:DS250DF410EVM
主题中讨论的其他器件: DS250DF410USB2ANYDS250DF810EVM

按照 DS250DF410EVM 用户指南、通过 USB 插头电缆将 DS250DF410EVM 电路板连接到 PC 、同时将3.3V 电源连接到 EV 电路板。 PC 软件安装正常。 运行 SigCon Architect 时,GUI 始终显示“There are no USB2ANY interfaces"。  

我们还有一个 DS250DF810EVM 电路板、并使用相同的操作流程进行尝试、结果是连接正常。

那么 、如果 DS250DF410EVM 电路板有一些问题吗?  您能帮我们解决 DS250DF410EVM 电路板问题吗?

非常感谢。