This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TRS3232E-Q1:插入到 PC 串行端口时、TX 输出波形失真

Guru**** 2910380 points

Other Parts Discussed in Thread: TRS3232E

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/987168/trs3232e-q1-tx-output-waveform-is-distorted-when-plugged-into-pc-serial-port

器件型号:TRS3232E-Q1
主题中讨论的其他器件:TRS3232E

我使用 TRS3232E 将嵌入式系统连接到 PC 上的串行端口。 当未连接任何器件(开路)时、TRS3232E DOUT 引脚的 TX 波形看起来正确。 当它连接到 PC 串行端口时、波形会严重失真。

     

这种失真似乎与 PC 串行端口的负载效应有关。

我正在使用数据表中建议的电容器值。 是否可以通过为 TRS3232E 选择不同的电容器值来纠正失真?

我使用的确切电容器为:

CGA3E2X7R1H104K080AA

CGA3E3X7R1H474M080AE

感谢您的观看。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Christopher、

    我已经为这个线程分配了 RS232专家。 我相信他们明天应该再接再回你们。

    -Bobby

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    电容器对我来说看起来很好。 3)您 可能需要 检查的事项:1) 5V 电源的拉电流能力(本 博客图1);2) PC 的电容负载(应小于2500pF);3) PC 的接地差异(将 TRS3232E 接地与 PC 短接)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、感谢您的回复。

    在进一步调试后,问题似乎是我用于测试的 PC USB->RS-232串行适配器。 此串行端口适配器出现故障或质量较差、并导致过载、从而导致波形失真。 我更改为用于 PC 的更好的 USB->RS-232适配器,现在没有失真,波形在整个范围内摆动。

    我还使用另一个已知良好的主板尝试了故障适配器 、该主板具有不同的 RS-232收发器 IC、并具有类似失真的 TX 波形、因此问题肯定是串行端口适配器、而不是 TRS3232E 或电容器值。

    我认为这里的课程是始终使用高质量的 USB->RS-232适配器!

    感谢您的建议!