This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCAN1042H:原理图双重检查

Guru**** 2782575 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/986108/tcan1042h-schematic-double-check

器件型号:TCAN1042H
您好,团队

请帮我仔细检查此原理图吗?
 RS 是 S 引脚。 VREF 为 NC 引脚。 D 是 TXD 引脚。 R 是 RXD 引脚。   

 

此致

黄威斯利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wesley、

    总体原理图看起来不错。 请参阅下面我的评论和建议。  

    • 去耦电容值良好(C34)。 确保将其靠近 IC 放置。
    • 数字线路上的串联电阻器是可以接受的。  
    • 引脚5 (NC)悬空正常。
    • STB 上的3.3V 上拉正常。
      • 引脚的 VIH 为2.0V。
      • 当信号 CAN_H_RS 为高阻态时、收发器将处于待机模式。
    • 请注意、RXD 将输出4.6V 典型值的 VOH。 确保处理器可以处理此问题。 如果不是、请考虑使用"V"型。  
    • 终止包括在内、价值很高。
    • 包括总线电容器(封装)、PTC 和 TVS 二极管。 靠近电路板连接器放置。
    • 串联电阻可能会在较长的网络中导致问题。
      • CAN 信号的差分特性对大串联电阻影响不大。 放置的电阻器将进一步衰减已从电缆电阻中降低幅度的差分信号。 在具备其他保护功能的情况下、CAN 收发器通常能够承受瞬态事件、无需串联电阻器保护。

    如果您对我的评论或设计有任何疑问或特殊问题、请告诉我。  

    此致、
    Eric Schott

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eric:

    感谢您的完美答案。 感谢您的支持!

     是否可以移除串联电阻器?  串联电阻的优势是什么?

     2、 串联电阻器的建议范围是?Ω

    此致

    黄威斯利

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wesley、

    我建议移除串联电阻。 这样做的好处是在故障事件期间限制通过 CAN 线路的电流。 但是、PTC 保险丝已经实现了这一点。

    此致、
    Eric Schott