This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DPHY440SSRHREVM:DPHY440SS

Guru**** 2767705 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/987151/dphy440ssrhrevm-dphy440ss

器件型号:DPHY440SSRHREVM

基于 TI 的 DPHY440在750MHz 时支持高达5dB、在其 TX 上支持2.5dB DE。 我能否理解重定时器 RX 可以补偿5dB 通道损耗、而重定时器 TX 可以补偿2.5dB 通道损耗(不包括处理器 EQ)?

谢谢
6月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    6月

    您对 RX EQ 和 TX DE 的理解是正确的。  

    重定时器 RX 可在750MHz 奈奎斯特频率下补偿5dB 通道损耗。

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TX DE 可以补偿2.5dB 的通道损耗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我还可以在哪里购买   HDR-128291-XX?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    TX 预加重可提供0dB 或2.5dB 补偿。

    分线板如下所示: suddendocs.samtec.com/.../hdr-128291-xx.pdf

    您必须联系 Samtec 以获取订购信息。

    谢谢

    David