请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DPHY440SSRHREVM 基于 TI 的 DPHY440在750MHz 时支持高达5dB、在其 TX 上支持2.5dB DE。 我能否理解重定时器 RX 可以补偿5dB 通道损耗、而重定时器 TX 可以补偿2.5dB 通道损耗(不包括处理器 EQ)?
谢谢
6月
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
基于 TI 的 DPHY440在750MHz 时支持高达5dB、在其 TX 上支持2.5dB DE。 我能否理解重定时器 RX 可以补偿5dB 通道损耗、而重定时器 TX 可以补偿2.5dB 通道损耗(不包括处理器 EQ)?
谢谢
6月
您好!
TX 预加重可提供0dB 或2.5dB 补偿。
分线板如下所示: suddendocs.samtec.com/.../hdr-128291-xx.pdf
您必须联系 Samtec 以获取订购信息。
谢谢
David