This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THVD1550:THVD1550和 THVD1450之间的差异。

Guru**** 2905440 points

Other Parts Discussed in Thread: THVD1450, THVD1550

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/987251/thvd1550-about-the-difference-between-thvd1550-and-thvd1450

器件型号:THVD1550
主题中讨论的其他器件:THVD1450

大家好、

我的客户希望将 THVD1450更改为 THVD1450。
我认为数据表中的节点数量存在差异、但是否还有其他差异?
是否可以进行更换?

此致。
Kengo。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    系统是什么样子的、比如数据速率、节点数等? 这两个器件之间的主要差异是运行电源。 THVD1450可在3.3V 和5V 电压下工作、而 THVD1550只能在5V 电压下工作。 一般来说、在大多数情况下、THVD1450可以替代 THVD1550。