This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65HVD3088E:A 引脚和 B 引脚之间的阻抗

Guru**** 2826855 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/985942/sn65hvd3088e-impedance-between-a-pin-and-b-pin

器件型号:SN65HVD3088E

尊敬的 TI 团队

SN65HVD3088EDRG4的引脚 A 和引脚 B (引脚6和引脚7之间)之间的阻抗值是多少?
(参考值很好、如果您能告诉我、我会很高兴。)

此致、
是的、奥特伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    等效原理图可在数据表中的图21中找到。 A 和 B 之间的阻抗约为400kOhm (单个节点的2倍)。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    感谢你的答复。

    我检查了您提到的图.21。

    您提到的400kΩ 的含义是否意味着 A 输入和 B 输入(360kΩ)中列出的180kΩ Ω 电阻器的总和(下图中的红圈)?
    (如果是、40kΩ 不足以满足要求、请告诉我详细信息。)

    此致、

    是的、奥特伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ottey-San、

    你是对的。 在两个180k Ω 电阻器的顶部、两个并联36k Ω 电阻器也会产生作用。 总共是180+180+2*(36/2)~=400。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    感谢你的答复。

    我理解或您的回复。

    我可以理解400kΩ 的原因。

    此致、

    是的、奥特伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hao、TI 团队的其他成员

    如果您知道上述 A 和 B 之间阻抗400kΩ 的偏差、请告诉我。
    (当然、我认为图21中所示的180kΩ Ω 和36kΩ Ω 电阻器存在偏差、因此我想知道偏差大小。)

    此致、

    是的、奥特伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ottey-San、

    硅电阻可能具有+/-20%等较大变化。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    感谢你的答复。

    换句话说、是否正确地认识到内部180kΩ Ω 或36kΩ Ω 电阻的偏差高达±20%、阻抗也有相同的偏差?

    最好的酒店
    是的、奥特伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的。 没错。