This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83869HM:在 DP83869EVM 上测试上述器件

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: DP83869HM, DP83869EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/987040/dp83869hm-testing-above-device-on-dp83869evm

器件型号:DP83869HM
主题中讨论的其他器件: DP83869EVM

我计划在 MII 模式下(而不是 SGMII 或 RGMII)使用 DP83869HM 器件。 评估板 DP83869EVM 具有该器件、但用户手册仅注意 SGMII 和 RGMII、而不注意 MII。

在该评估板上、是否有办法在 MII 模式下测试该器件? 这最终是获得电路板的原因。

或者、是否有在 MII 模式下使用此器件的评估板?

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、

    当然、您将仅在10/100Mbps 模式下测试 MII、对吧? 我在数据表中看到一条注释,说明 MII 使用:“TI 建议通过寄存器0x0009关闭千兆位速度广播,以确保 PHY 不会以1000Mbps 的速度进行链路”。 否则、我会看到所有 MII 信号都来自连接器、可以使用。

    --

    此致、

    Vikram