This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] XIO2001:CLKOUT0~6的时钟频率是多少?

Guru**** 2540720 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/986563/xio2001-what-is-the-clock-frequency-of-clkout0-6

器件型号:XIO2001

 大家好、

 我的一位客户正在考虑将 XIO2001ZGU 用于他们的下一个产品。

 他们目前有以下问题。 请给我回复。

 问:CLKOUT0~6的时钟频率是多少?  

       我们在器件数据表 SCPS2112J 版本中找不到该编号。

 非常感谢您的答复。

 此致、

 Kazuya。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    频率为25MHz、33MHz、50MHz 或66MHz、具体取决于 M66EN 和 PCLK66_SEL 引脚的状态。 另请参见第9.2.1.2.1节中的图9-2。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     大家好、Clemens、

     非常感谢您的回复。

     图25显示在哪个页面?

     再次感谢、致以诚挚的问候、

     Kazuya。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    抱歉、我使用的是较旧的数据表版本;现在是9-2。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Clemens、

     非常感谢您的回复。

     下面我可以再问一个问题吗?

     选择33MHz 时  、CLKOUTn  信号的确切频率是多少?   

     是33.000MHz 吗? 还是33.333MHz?

     非常感谢您的答复。

     再次感谢、致以诚挚的问候、

     Kazuya。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我不知道。

    PCI 规范要求周期时间为最后30ns、对应于33.333MHz。 但这是最小值、因此我希望标称频率稍微低一点。