This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS100DF410:DS100DF410:最小输入差分电压

Guru**** 2800955 points

Other Parts Discussed in Thread: DS100RT410, DS110DF410

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/986654/ds100df410-ds100df410-minimum-input-differential-voltage

器件型号:DS100DF410
主题中讨论的其他器件:DS100RT410DS110DF410

您好!

输入参数 VTX0 - VTX2完全不清楚。

本论坛上有类似的主题、但没有明确的答案。

好的、如果输入差分电压应该大于200mV、那么为什么数据表中没有直接指定这一值?

为什么 VTX0高于 VTX2 (1600mV > 1000mV)? 是的、很明显、较短的输入通道会在远端使用相同的发送器提供更多的电压

但数据表未指定发送器、甚至没有指定线路! 我应该如何解释这些参数?

描述为"最小源发射启动信号电平(IN、DIFF)"。

这是启动重定时器的任何发送活动所需的最小电压吗?

或者它还有什么呢?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    40英寸传输线路的典型启动幅值为600mV。 此传输介质会根据介质的损耗曲线将高频内容衰减35-40dB。 这意味着您的信号可能低至6mV、器件能够恢复并锁定到信号。

    此外、请注意、信号检测有效电平为70mV。

    此致、Nasser

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    什么是 VTX0 = 1600mV?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对于插入损耗极高的通道、VTX0 = 1600mV 是通道输入端的建议最大电压输出差分。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    但注7表示没有输入通道!

    原始来源中存在明显的错误(我相信您的作者使用 DITA 之类的内容来构建文档)。 注5是关于 EEPROM 的、但应该是关于电压的。

    在 DS100RT410的数据表中也存在此错误。

    但在 DS110DF410的数据表中、VTX 的所有注释编号均为6至8。

    因此、我认识到两个错误:

    1.所有数据表中的注释编号不正确。

    2.某些数据表中缺少 VTX2的注释。

    请同时针对所有数据表更正此错误。 这将极大地简化比较。 器件几乎相似、但数据表的构建在视图(而不是数据)方面存在显著差异。 表中引脚的顺序是第一个示例。

    比较数据表对于在开发阶段选择正确的器件非常重要。

    谢谢你。