This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65LVCP402:输入和输出

Guru**** 2644745 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/986626/sn65lvcp402-input-and-output

器件型号:SN65LVCP402

您好!

客户正在考虑如下所示的设计。

交流耦合1.5V PCML 后是否可以输入到 CML?

此外、在交流耦合 VML 后是否可以输出到1.5V PCML?

此致、

Nishie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nishie-San、

    这取决于所使用的数据模式。 交流耦合电容的 RC 时间常数、50欧姆输入阻抗应高于最长运行模式(连续1或0)。

    此致、Nasser

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nasser - San、

    感谢你的答复。

    Nishie