This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB322I:关于 TUSB322 VDD 电容器

Guru**** 2914610 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/986681/tusb322i-about-the-tusb322-vdd-capacitor

器件型号:TUSB322I

您好的团队:

我有一个问题、如果必须在 VDD 处添加100uF 电容器? 或者  是否也可以使用10uF MLCC?  因为目前客户不考虑 E CAP。 谢谢!


 


 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

     建议使用100uF 的 VCONN 大容量电容值 、但可以使用10uF 来满足大容量电容的要求。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Malik:

    明白了、谢谢!