This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB8041:TUSB8041和 TUSB8041A 有何区别?

Guru**** 2999690 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB8041, TUSB8041A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/986918/tusb8041-what-is-the-difference-between-tusb8041-and-tusb8041a

器件型号:TUSB8041

使用 TUSB8041或 TUSB8041A 的功能有何不同? 如果我的原始电路使用 TUSB8041进行设计、我可以用 TUSB8041A 替换它吗? 请向我提供 一些建议。 非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    对于 TUSB8041A、建议在 TEST 引脚上使用下拉电阻。 您有此选项吗?

    此致、Nasser

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nasser、

    您是说、如果未使用、则应将 TEST 引脚下拉至接地、对吧?

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Simon、

    是的、没错。  本文档介绍了 TUSB8041和 TUSB8041a 之间的差异:

    https://www.ti.com/lit/an/slla377/slla377.pdf

    此致、

    JMMN