This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDP158:DDC 传播延迟

Guru**** 2926990 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/987205/tdp158-ddc-propagation-delay

器件型号:TDP158

您好专家、

图15中的 tPHL1、tPLH1和图16中的 tPHL2、tPLH2的值是什么?
请告诉我。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    tPLH1、 传播延迟时间、低电平到高电平输出、 拉电流到灌电流:100kbps 模式;CB (灌电流)= 400pF;典型值360ns
    tPHL1、 传播延迟时间、高电平至低电平输出、 拉电流至灌电流:100kbps 模式;CB (灌电流)= 400pF;典型 值230ns
    tPLH2、 传播延迟时间、低电平到高电平输出、 灌电流到拉电流:100kbps 模式;CB (拉电流)= 100pF; 典型 值250ns
    tPHL2、 传播延迟时间、高电平至低电平输出、 灌电流至拉电流:100kbps 模式;CB (拉电流)= 100pF;典型 值200ns

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    感谢你的答复。