This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCF8575C:类似产品

Guru**** 2899250 points

Other Parts Discussed in Thread: PCF8575C, TCA9535, TCA9539

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/987140/pcf8575c-similar-product

器件型号:PCF8575C
主题中讨论的其他器件: TCA9535TCA9539

大家好、团队、

我的客户正在寻找与  PCF8575C 类似 的产品、但没有内部上拉电阻。 以便 IO 在上电时应处于高阻抗状态。  

此外、 具有类似规格的产品仅需不同之处:IO 采用开漏设计结构、而 IO 采用推挽设计结构。

此致、

Renan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Renan、您好!

    PCF8575C 实际上是开漏型输出、应在高阻抗模式下实际加电。 您是否看到了一些不同的东西?
    该器件本身具有临时上升时间加速器/单次触发功能、当您向输出写入高电平时会打开、该功能会在几纳秒内开启、以便快速地将开漏输出拉至高电平、然后将其禁用。

    如果您不希望使用此功能、则可以查看 TCA9535/TCA9539、并通过将该器件从输出低电平切换到输入来将其用作开漏驱动器、这样您就可以从低电平或高阻态进行切换。

    -Bobby