This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS160PR410:交流耦合电容器要求

Guru**** 2925550 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/987026/ds160pr410-ac-coupling-capacitor-requirement

器件型号:DS160PR410

您好!

在我们的模块中、我们将 DS160PR410RNQT 用于附加卡中的 PCIe 通信线路。

根据第8.2.1.1节(设计要求)中的数据表(DS160PR410RNQT)、将交流耦合电容器放置在靠近每个通道段的接收器端的位置、以最大限度地减少反射。

根据 PCIe 标准、交流耦合电容器应放置在更靠近发送器端的位置 由于它是一个附加卡、主模块在发送器端具有耦合电容器

因此、请提供建议、将交流耦合电容器放置在 DS160PR410RNQT 的接收器端。

此致、

Boosun

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Boosun、

    在插卡中、交流耦合电容器应放置在400mil 的连接器引脚内。 当连接到边缘指时、建议使用更短的距离-~ 250mil。 如果芯片间连接、则建议交流耦合电容靠近接收器。 此外、最好错开交流耦合电容、这样就不会因交流耦合电容下的空隙而出现较大的接地间隙。

    此致、Nasser