This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] HD3SS3220:去抖时间

Guru**** 2538950 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/986590/hd3ss3220-debounce-time

器件型号:HD3SS3220

大家好、

您能否解释 HD3S3220去抖的含义?

我认为这个时间表示检测 CC 引脚电压的时间、那么这个时间何时开始?

最棒的

Zeming

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    去抖时间意味着在这段时间内它不会监控电压。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Brian、

    明白。 那么、您能否告诉我去抖时间何时开始?  

    为什么默认去抖时间设置为168ms? 在哪种情况下、我们需要对其进行调整?

    最棒的

    Zeming

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    一旦 UFP 检测到 DFP 检测、它就会启动。 对于去抖时间没有什么特别之处、您可以选择任何时间