This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB320HAI:CC1 (pin1)和 CC2 (PIN2)的 ESD 能力

Guru**** 2924050 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB320HAI, TPD8S300

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/986655/tusb320hai-esd-ability-for-cc1-pin1-and-cc2-pin2

器件型号:TUSB320HAI
主题中讨论的其他器件: TPD8S300

大家好、

我的客户使用 TUSB320HAI、他们在 CC1和 CC2上遇到 ESD 问题。  他们希望通过 ESD 条件,即接触电压±6kV ,空气电压±15kV ,这也是他们的客户标准。 但是、它们在 CC1和 CC2上执行了3个方法、但在+4KV 上仍然失败。注意:3个方法执行了以下操作:

  1. 添加压敏电阻(5.5V、10pF、TVM0G5R5M100R)
  2. 添加5V TVS
  3. 添加串联电阻器(9.1欧姆)。

您能否提供可提高 CC1和 CC2 ESD 能力的 ESD 组件或其他建议。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    他们使用什么电视?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Brian、

    他们使用"AZ5125-01H"。 它是否适用于 TUSB320HAI? 是的、您是否有任何可以提供给他们的器件?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请尝试 tpd8s300