请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DP83822I 您好!
我使用 RMII 接口并将外部25MHz 晶体连接到 PHY IC。
您能否确认需要在下面设置哪个 MAC 配置来在 "RX_D3" PHY 引脚上启用所需的 RMII 接口50MHz 时钟?

"RMII、25MHz 参考时钟"或"RMII、50MHz 参考时钟"?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
我使用 RMII 接口并将外部25MHz 晶体连接到 PHY IC。
您能否确认需要在下面设置哪个 MAC 配置来在 "RX_D3" PHY 引脚上启用所需的 RMII 接口50MHz 时钟?

"RMII、25MHz 参考时钟"或"RMII、50MHz 参考时钟"?