您好、该设计使用7英寸的 CAN 线、 目前该线在中间端接了一个120欧姆的电阻器。 理论上、 每端应该有两个60欧姆的电阻器
您能否为此用例提供建议?
谢谢
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、该设计使用7英寸的 CAN 线、 目前该线在中间端接了一个120欧姆的电阻器。 理论上、 每端应该有两个60欧姆的电阻器
您能否为此用例提供建议?
谢谢
您好、Allen、
建议将终端电阻器放置在 CAN 网络的端点、其值应与线束中使用的电缆的特性阻抗相匹配(典型值为120欧姆)。 这会在 CANH 和 CANL 之间产生大约60欧姆的等效负载、这是大多数收发器用来指定其驱动特性的方法。
在特定节点上实现端接的方法有多种。 标准端接只是 CANH 和 CANL 之间的一个电阻值为 Rterm (120欧姆)的单个电阻器。 另一种方法是使用分裂端接、它使用两个电阻器、即 CANH 和 CANL 之间 Rterm (两个60欧姆电阻器)值的一半、并在它们之间连接一个滤波电容器。 这有助于稳定共模电压并滤除系统中的任何共模噪声。
如果您的 CAN 节点之间有如此小的线束、则很可能只将端接放置在中心位置。 但是、由于 CAN 收发器的特点是具有60欧姆的负载、因此系统的目标负载应接近于该值。 因此、为了获得最佳结果、我建议在网络中心使用一个60欧姆的电阻器。 如果您能够在两个端点放置端接、则这些电阻器中的每一个都应该为120欧姆。 产生的等效负载将再次为60欧姆、收发器的运行方式将如规定的那样。
请告诉我、这是否清楚、如果您还有其他问题。
此致、
Eric Schott
您好、在安装了60或120欧姆电阻器的情况下、 电压会在转换到传输状态之前增加。
与此类似:
https://www.picoauto.com/library/automotive-guided-tests/can-l-h/
导致电压短暂上升的原因是什么
您好、Allen、
我不确定您在该链接中提到的内容。 您是否可以在回复中附加测量的或类似的波形?
CAN 总线有三种典型状态:
当收发器最初上电时、它们将处于隐性状态、并将 CAN 总线偏置为~2.5V。 在发送数据时、驱动器将从活动显性状态(逻辑0)和无源隐性状态(逻辑1)切换状态。
此致、
Eric Schott