This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DPHY440SSRHREVM:DPHY440SS

Guru**** 2680595 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/986823/dphy440ssrhrevm-dphy440ss

器件型号:DPHY440SSRHREVM

尊敬的 TI 团队:

我想了解一些如何使用此 EVM 调整 RX EQ 和 TX 幅度/加重的信息。 请提供建议。

谢谢

6月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    6月

     VSADJ、PRE、EQ 和 ERC 由外部10k 上拉至1.8V 或10k 下拉电阻控制。  

    VIH -> 10k 上拉至1.8V

    VIL -> 10k 下拉至接地

    VIM ->悬空

    有关 EQ 选择、请参阅数据表中的表1。  

    有关 ERC 选择、请参阅表2

    有关 VSADJ 和预选、请参阅表3

    您可以使用第8.2节中的示例作为调优指南。

    谢谢

    David