请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DPHY440SSRHREVM 尊敬的 TI 团队:
我想了解一些如何使用此 EVM 调整 RX EQ 和 TX 幅度/加重的信息。 请提供建议。
谢谢
6月
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的 TI 团队:
我想了解一些如何使用此 EVM 调整 RX EQ 和 TX 幅度/加重的信息。 请提供建议。
谢谢
6月
6月
VSADJ、PRE、EQ 和 ERC 由外部10k 上拉至1.8V 或10k 下拉电阻控制。
VIH -> 10k 上拉至1.8V
VIL -> 10k 下拉至接地
VIM ->悬空
有关 EQ 选择、请参阅数据表中的表1。
有关 ERC 选择、请参阅表2
有关 VSADJ 和预选、请参阅表3
您可以使用第8.2节中的示例作为调优指南。
谢谢
David