This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THVD8000:THVD8000电感器计算

Guru**** 2815975 points

Other Parts Discussed in Thread: THVD8000, THVD8010

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/985575/thvd8000-thvd8000-inductor-calculation

器件型号:THVD8000
主题中讨论的其他器件: THVD8010

大家好!

我很高兴能够使用 THVD8000芯片、我们的团队非常喜欢它。

但我无法理解如何正确计算 THVD8000/THVD8010芯片的电感。

我需要在两个器件之间通过电力线(大约20米的非双绞线、AWG14)以低速(9600 b/s 对于我来说足够了)传输数据。 同时、大电流有时沿着线路流动、12伏5安。

最初、我计划使用125kHz 的最小频率。 但是、在计算电感时、会获得一个非常大的值。 电流为5a 或以上的额定电感器占用了电路板上的大量空间、我根本无法放置它们、它们将不合适。

选择1MHz 或5MHz 频率时有哪些缺点? 我想选择5MHz。

我无法正确理解数据表:如何正确计算电感。

L = 750/(2 * 3.15 * 5)= 24uH

我选择一个频率、查看图形。

1) 1)我会得到两个线圈的总电感还是每个线圈的电感?
μH、对于5MHz 的频率、我应该在48 μH 时使用两个扼流圈、还是在24时使用两个扼流圈(在每侧)?

2) 2)我不理解该短语的含义:
如果应用中未使用端接、则载波频率下的总等效阻抗可降至 Z≥60 Ω

3) 3)如何降低电感要求?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您的计算结果对我来说是正确的。 将负载阻抗限制在375Ohm 的目的是 确保  总线电压足够高 、以便在 电缆衰减的情况下超过接收器阈值。  如果 电缆损耗很小、 则可以 将 375Ohm 减小到较小的值。 借助端接 和 负载阻抗、如果总阻抗大于60Ohm、则可保证驱动器产生1.5V 总线电压。 此外、该375Ohm 是一根导线(总线的一侧、A 或 B)的总阻抗。 通常、两个电感 器连接到一根导线(每个传输端各一根)、其阻抗彼此并联。

     由于载波频率较高、主要缺点是通信 距离较短。  

    另一个要点是、阻抗计算是一阶、不考虑节点电阻和电容器。  最好测量系统中的信号振幅。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    μH 5MHz 的频率、我应该在48 μH 时使用四个扼流圈、还是在24时使用四个扼流圈(每侧有两个扼流圈)?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您需要4个24uH 的独立电感器、每个节点两个、其中一个用于 Vcc、另一个用于 GND。