This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCAN1042H-Q1:端接电阻器所需的额定功率?

Guru**** 2927910 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/986855/tcan1042h-q1-the-power-rating-needed-for-the-termination-resistor

器件型号:TCAN1042H-Q1

你(们)好  

我是否可以检查端接电阻器所需的额定功率? 如下所示。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、PYTsai、

    这里、我对选择此额定值的过程进行了一般性解释、但我将在本主题中进行总结、以讨论一些 CAN 特定的事项。  

    系统设计人员必须根据系统要求选择终端电阻器的额定功率。 例如、如果系统仅需要额定值来考虑典型运行情况、则 CANH 和 CANL 之间的最大差值为 Vcc。 ~最坏情况 Vcc = 5.5V 且实现了最大 VOD、则通过120欧姆路径的电流将为5.5V/120欧姆= 50mA。 这是一个非常极端的情况、因为在大多数情况下、驱动差分将要小得多。 但是、如果系统需要考虑故障条件、则等级可能更高、以避免在非理想条件下造成损坏。 例如、假设 CAN 总线需要承受 CANH 对 Vsup (电池电压)短路12V 的情况。 在这种情况下、如果收发器将 CANL 驱动至接地电位、则 CANH 和 CANL 之间将存在12V 的差分。 这将导致流经同一120欧姆路径的电流大约为高~= 100mA*的两倍。 还值得注意的是、这种状态只会持续到 CAN 网络识别到故障并停止通信尝试、因此不需要长时间耗散该功率。  

    我们看到分裂终端的常见值介于1/4W 和1/2W 之间。 单个电阻器端接需要消耗两倍的功率。 高可靠性或高电压系统可能会选择更高的额定功率、以提高整体系统稳健性。  

    *请注意,我忽略 CAN 驱动器的短路电流限制,因为我假设多个收发器可能同时驱动总线。

    如果您有任何疑问、请告诉我。

    此致、
    Eric Schott