This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65DSI83-Q1:MIPI A-PHY 接口

Guru**** 2891410 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/986871/sn65dsi83-q1-mipi-a-phy-interface

器件型号:SN65DSI83-Q1

您好、先生、

我的客户在  旧项目中将 MAX96712用于 C-PHY 和 D-PHY、客户正在寻找 A-PHY 解决方案。

我们是否有任何解决方案可供提出?

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wei-Ting、

    我们没有任何 A-PHY 解决方案。 在 MIPI 网站上、这看起来是一个全新的标准、因此 A-PHY 组件可能在几年后不可用。

    此致、

    I.K.