This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65LVCP402:级联连接

Guru**** 2927270 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/986656/sn65lvcp402-cascade-connection

器件型号:SN65LVCP402

您好!

我们的客户正在考虑如下所示的设计。

是否可以级联从基板上的 SN65LVCP402RGE (a)到基板上的 SN65LVCP402RGE (b)的连接(b)?

此致、

Nishie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nishie-San、

    通常、最好在传输链路中使用一个均衡器。 级联多个器件会累积随机抖动。 此外、这可能会使微调均衡器设置变得困难。

    此致、Nasser