This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCAN4550-Q1:如何独立运行 TCAN4550、即无需调试器

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: TCAN4550

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/986535/tcan4550-q1-how-to-operate-tcan4550-in-standalone-i-e-without-debugger

器件型号:TCAN4550-Q1
主题中讨论的其他器件:TCAN4550

大家好、

请告诉我、如何独立模式 (即不使用调试器)下使用 CC2642/TCAN4550、是否有任何标准方法可实现相同的...?

目前、我使用 TI XDS110调试器探针将软件刷写到 MCU (CC2642)、刷写软件后、断开调试器连接、并根据我的要求观察到 CAN 消息。

但在下一个"上电复位"之后、我 无法观察 CAN 消息的接收和传输、您能不能提出建议、为什么...? 可能是" 上电复位"、MCU 清除刷写的 SW、但我认为 SW 在 ROM 中刷写、而不是 RAM 中刷写、因此 不应发生此行为。

我 在使用 Rx 缓冲器接收 CAN 消息时遇到问题、可否告知为什么 CAN 消息不 通过 Rx 缓冲器接收...?

还建议如何检查缓冲区索引,哪些 Rx 消息已存储...? 请帮帮我。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Anilkumar、

    我已为此主题分配了 CAN 应用工程师。 他们应在我发表文章后的24小时内回复您。

    谢谢、

    -Bobby

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Anilkumar、

    由于本论坛主要讨论接口器件、我将解答您有关 TCAN4550的问题。 我不是 CC2642等 MCU 领域的专家、因此我建议在指定的(蓝牙)论坛上询问有关该器件的问题。  

    确保已将 RX 缓冲器配置寄存器('h10AC)填充到消息 RAM 中的指定起始地址。 还要确保 Rx 缓冲器/FIFO 元件大小配置寄存器('h10BC)已配置为正确的缓冲器格式。  

    只有当消息 ID (SID 或 XID)与使用 SFEC 配置的滤波器匹配时、消息才会发送到 RX 缓冲器、以将消息发送到缓冲器。 是否为您要接收的消息 ID 配置了这些过滤器?

    您使用的是 TI 提供的任何演示代码、还是用于 TCAN4550的定制程序? 了解这是否基于我熟悉的任何代码会有所帮助。  

    此致、
    Eric Schott