This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB544:另一个验证测试失败

Guru**** 2917090 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB544

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/982180/tusb544-another-verification-test-failed

器件型号:TUSB544

大家好、

我的客户有一个笔记本项目使用 TUSB544、配置为:

USB3.1 + 2通道 DP–无触发器

0x0A、0x13

0x0C、0x50

0x10、0xAA

0x11、0xa0

0x13、0x80

0x21、0x0a

 

USB3.1 + 2通道 DP–翻转

0x0A、0x17

0x0C、0x50

0x20、0x0a

0x10、0xa0

0x11、0xAA

0x13、0x80

寄存器

USB正切 μ A

0x0A

0x15

0x0C

0x50

0x20

0x66

0x21

0x66

USB反切 μ A

0x0A

0x11

0x0C

0x50

0x20

0x66

0x21

0x66

DP正切 μ A
引脚分配 C

0x0A

0x1A

0x0C

0x50

0x10

0xAA

0x11

0xAA

0x13

0x80

DP正切 μ A
引脚分配 E

0x0A

0x1A

0x0C

0x50

0x10

0xAA

0x11

0xAA

0x13

0xA0

DP反切 μ A
引脚分配 C

0x0A

0x1E

0x0C

0x50

0x10

0xAA

0x11

0xAA

0x13

0x80

DP反切 μ A
引脚分配 E

0x0A

0x1E

0x0C

0x50

0x10

0xAA

0x11

0xAA

0x13

0x90

未连接

0x0A

0x00

测试报告位于 TI 驱动器上:

 

您能否帮助提出如何调整系数的建议?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    大多数故障是 DP 合规性故障、与不同摆幅或预加重级别之间的差值相关的故障。

    源和 TUSB544之间的通道长度是多少?

    2.是否可以将寄存器0x0C 设置为0x60或0x68并重新测试故障项?

    我们可能需要源更改其摆幅和预加重电平、以便通过测试。

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    按照您的建议、他们尝试了0x68和0x60、对于0x68更好、但只有 Lane3仍然失败、测试报告位于以下位置:

    https://tidrive.itg.ti.com/a/SNgH0ExYB89a2AfL/df3fb994-7a9d-40a8-96ba-95576360cf4a?l

    我让他们分享原理图和 PCB 布局、他们说、Bu 之前已经审查过、Quanta。 由于 Realtek 和我们都是 P2P、所以外部组件遵循其规范、Lane3上的0.33uF 电容、我们在参考中没有这种电容、这是否 会导致连续代码的直流偏移? 原理图位于链接下方。

    https://tidrive.itg.ti.com/a/cShWX3WoVkFjKFZE/d4a436a8-0341-4346-a694-865519a67415?l

    正如您所说的、他们可能会调整英特尔平台的预加重以解决问题、您能否建议如何对其进行调优以帮助进行直流转换?

    此致、

    Peter Wei

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Peter

    此设计似乎有4个 TUSB544、哪一个报告了 DP 合规性故障?

    您能否将0x0C 保持在0x68并将0x10和0x11从0xAA 降低到0x88?

    谢谢
    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    很抱歉、错误信息、将0x0c 更改为0x68后、所有通道都发生故障、只有项目较少。 因此、测试工程师仅提供 lane3的测试结果、以使报告更小。

    将0x11更改为0x88后、仍然失败、只有上升沿发生变化、但主要问题是低频分量。 我们是否可以使用-1dB 增益进行尝试、因为数据表隐藏了此设置、因此存在任何问题?

    https://tidrive.ext.ti.com/u/yeNyCN_jcgPb43IL/2f340e8d-dda8-45bf-927b-9d29e4fe447d?l

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Peter

    请检查 TUSB544散热焊盘连接、并确保其具有足够的焊料覆盖范围

    2.尝试在0x60处使用0x0C、这将在上游侧提供-1dB 的直流增益

    3.尝试降低 EQ

    4.与放射源合作改变放射源的摆幅和预加重。

    谢谢
    David