This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83867CR:背靠背 PHY 用作中继器、但它们是否也可以镜像端口?

Guru**** 2925550 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/986505/dp83867cr-back-to-back-phys-work-as-a-repeater-but-can-they-also-mirror-the-ports

器件型号:DP83867CR

TI 的 AN-1509详细介绍了 PHYterDual 端口开关的多种配置、其中包括端口 A 和 B 充当中继器的配置、但来自每个端口的 RX 数据也通过 MII/RMII 镜像到 MAC。  这是一项非常有用的功能、即使 TI 的千兆位以太网 PHY 不采用双封装、我也希望可以将其取下。  ROD RODRIGUES 在 下面有关连续使用 DP83867的主题中的响应让我想知道我是否可以实现所需的具有千兆以太网端口镜像功能的中继器。

(+)背对背千兆以太网 PHY???? -接口论坛-接口- TI E2E 支持论坛

它是否会将 RGMII MAC 连接到每个端口的 RX 线? 来实现这一点吗?  (参见下面 AN-1509页8的图片)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    RGMII 支持背对背模式。 端口镜像通常涉及切断线路和复制数据。 您能否共享您尝试实现的应用的方框图?

    此致、

    GET

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、感谢您帮助回答我的问题。  我想在两个设备之间建立1Gb 以太网连接、并将它们重新定向到我的"端口监视器"。  我希望 PHY 可以重复从连接的器件接收到的数据、以便它们看起来通过以太网中继器而不是交换机连接在一起。  然后、我希望将来自每个 PHY 的 RX 数据馈送到 FPGA 进行分析。  FPGA 可以提供 MAC 功能。  我计划对接口使用 RGMII。  我认为这应该起作用、除非 PHY 无法处理驱动另一个 PHY 和 MAC 上的 TX 输入。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您分享方框图。

    RGMII 接口是高速 DDR 接口、最大电容为5pF 驱动。 您必须确保加载的行数不超过限制、否则可能会出现时序违规问题。

    此致、

    GET