This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65HVD73:SN65HVD73DR

Guru**** 2890660 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/986676/sn65hvd73-sn65hvd73dr

器件型号:SN65HVD73

您好!

 在 SN65HVD73DR 的数据表详细 设计流程部分中 、图中给出了一个到 RX 引脚的上拉电阻。 但在数据表的任何其他部分中、对此没有任何说明。

为什么需要此上拉电阻器?
如果处理器 UART 默认电平为高电平、则需要该上拉电阻器?

此致、
Shafeeq

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当接收器被禁用时(或者当收发器由一个关闭的独立电源供电时)、R 输出具有高阻抗。  然后、可能需要上拉电阻器来确保 RxD 输入端的电压有效。

    /RE 和 DE 输入具有集成的上拉/下拉电阻、因此不总是需要外部电阻。 但是、较强的上拉/下拉功能更能承受噪声。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的回复。

    如果处理器始终将其设为高电平、则需要该上拉电阻器?

    此致、
    Shafeeq

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果处理器具有集成上拉电阻、则 无需外部上拉电阻。