This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83848K:关于合规性测试的标准测试脚本

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: DP83848I-POE-EK, DP83848K-MAU-EK

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/984203/dp83848k-about-standard-test-script-for-compliance-test

器件型号:DP83848K
主题中讨论的其他器件:DP83848I-POE-EK

您好!

关于合规性测试的标准测试脚本

关于 DP83848上的标准测试脚本、我的客户提出了一个问题。

(问题)

我找到了 DP83822的标准测试脚本,但却找不到 DP83848的标准测试脚本。

DP83848是否有它?

https://www.ti.com/lit/an/snla266/snla266.pdf

 

此致、

TAO_2199

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Tao、

    没有包含 DP83848标准测试脚本的文档、但脚本的流程/逻辑大致相同。  您可能需要更改要写入的寄存器以及要写入这些寄存器的值。 但是、请记住、DP83848不支持10Base-Te (仅支持10Base-T)、也不支持模拟环回。

    对于环回和 BIST 脚本、DP83848支持 BIST、仅支持 MII 环回(DP83848不支持模拟或反向环回)。

    对于 DP83848、启用这些功能所需的寄存器配置将有所不同、因此您可以参阅数据表以了解如何启用这些功能。

    此致、

    Adrian Kam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Adrian、您好!

    感谢你的答复。

    我还有一个问题。

    我认为 DP83848是 TI 与 EVM 进行的确认合规性测试。

    当他们使用 EVM 进行合规性测试时、应该使用哪种 EVM?

    DP83848I-POE-EK 或 DP83848K-MAU-EK?

    或者每个 EVM 都可以进行测试?

     

    此致、

    TAO_2199

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Tao、

    我建议使用 DP83848K-MAU-EK EVM 进行合规性测试。

    此致、

    Adrian Kam