This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMUXHS4412:PCIe x4多路复用器设计

Guru**** 2933120 points

Other Parts Discussed in Thread: TMUXHS4412EVM, LMK00338EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/986165/tmuxhs4412-pcie-x4-multiplexer-design

器件型号:TMUXHS4412
主题中讨论的其他器件: LMK00338EVM

您好!

我正在设计一个需要2个 PCIeX4连接器、标准 PCIex4连接器(Samtec PCIe-064-02-S-D-RA)和 M.2 KeyM 连接器(Molex 1-2199230-6)的主板。 但我的 CPU 只有4个 PCIe_TX 和4个 PCIe_RX 通道。

我当时想将双 PCIe 多路复用器芯片、例如 TI TMUXHS44128用于 TX 和 RX 线路以及参考时钟、我计划使用时钟多路复用器。 您能否推荐一种我们可以通过其实现此目的的设计?

我们无需在连接器之间动态切换、只需关闭电路板电源即可将通道切换至第二个连接器并为电路板通电

您能否分享任何参考设计或评估板以用于我们的测试目的或我们可以使用的任何其他器件?

谢谢、

R.Rohith yadav

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您可以将4412用于 TX/RX 通道多路复用器、将 LMK00334RTVR 用于时钟多路复用器

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Brian、

    感谢您的建议、TI 是否有任何 EVM 可用于测试此功能?

    谢谢、

    R.Rohith yadav

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    有 LMK00338EVM 和 TMUXHS4412EVM。 但由于 性能原因、TMUXHS4412EVM 只有通道的一半