This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB941AS-Q1:与解串器 DS90UB940N (FPD-Link III 转 MIPI CSI-2)配合使用时,该串行化(DSI 转 FPD-Link III)。数据如何将 DSI 转换为 MIPI-CSI-2

Guru**** 2551420 points
Other Parts Discussed in Thread: DS90UB954-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/986194/ds90ub941as-q1-this-serialize-dsi-to-fpd-link-iii-when-paired-with-de-serializer-ds90ub940n-fpd-link-iii-to-mipi-csi-2-how-the-data-is-converting-dsi-to-mipi-csi-2

器件型号:DS90UB941AS-Q1
Thread 中讨论的其他器件:DS90UB954-Q1

您好!

我们 在设计中使用了串行器- DS90UB953ATRHBTQ1 (与 DS90UB954-Q1配对)。 由于 DS90UB953ATRHBTQ1 器件无库存、 我们计划将设计更改为串行器 DS90UB940NTNKDTQ1 (DSI 转 FPD-Link III)、并将其与解串器 DS90UB940N (FPD-Link III 转 MIPI CSI-2)配合使用。 在这种需要澄清的情况下、DS90UB940NTNKDTQ1  数据表显示第1页(应用图)、串行器输入为 DSI、解串器输出为 MIPI-CSI-2。 问题是如何将 DSI 数据转换为 CSI 数据?请帮助我们提供此解决方案的应用手册或应用图。

另外、请向我们推荐具有以下内容的器件:串行器输入 MIPI-CSI-2和具有 MIPI-CSI-2   的解串器输出;以及具有 MIPI-CSI-2的串行器输入 MIPI-DSI 和解串器输出。

谢谢!!!

此致、

Gajendran A

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gajendiran、

    941将采用 DSI 数据包和额外 的视频数据(RGB 或 YUV)、然后940将视频数据转换为 CSI 格式。  

    941AS 与940N 配对、可支持 DSI 输入至 CSI 输出。  

    对于 CSI 输入串行器、您需要从 DS90UB935、DS90UB953和 DS90UB953A 中进行选择、并将其与 DS90UB954或 DS90UB960配对以实现 CSI 输出。  

    此致、

    蔡夏利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Charley、

    感谢您的回复、

    如需更多说明、请在我们的应用 图下方确认。 实际上、串行器输入接口是 MIPI-DSI、输出接口是 FPD link III、解串器输入接口是 FPD link III、输出接口是 MIPI-CSI-2。 串行器和解串器与 FPD link III 接口相连。

    请使用下面的应用图确认 MIPI-DSI (串行器输入接口)到 MIPI-CSI-2 (解串器输出接口)格式是否可以转换?  

     

    谢谢您...

    此致、

    Gajendran A

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gajendiran、

    是的、这可以转换。

    您是否计划为每个941/940对使用单个 FPD 链接?  

    此致、

    蔡夏利